Exemples d'application
Découvrez comment nous répondons à vos besoins
La désinfection et la mesure de la concentration en désinfectant est l'une des étapes principales dans le traitement de l'eau pour assurer la sécurité de l'eau potable, de l'eau de process et de l'eau usée. Nos solutions sont parfaitement adaptées à vos applications et vous permettent de veiller à la conformité avec la réglementation en vigueur.
La surveillance de la désinfection est essentielle pour l'eau potable, les piscines et les eaux de process. Les performances et la fiabilité de nos capteurs font l'objet de tests sur le long terme et dans des conditions difficiles.
Piscines et bains thermaux
Les piscines sont tenues de fournir une eau propre et sûre. Pour cela, le dosage du chlore est contrôlé par une mesure de chlore libre, de pH et du rédox. Dans les bains thermaux, le brome libre est souvent utilisé comme désinfectant du fait de la salinité de l'eau. Il gagne également en popularité dans les piscines du fait qu'il ne forme pas de composés odorants par combinaison avec l'ammonium. Le capteur de brome libre Memosens CCS55E fournit des informations très précises et stables sur le long terme quant à l'efficacité de la désinfection.
Surveillance de l'eau potable
Les usines de production d'eau potable assure l'approvisionnement fiable aux consommateurs. La désinfection joue alors un rôle crucial. Lorsque l'eau est transportée jusqu'à destination, du chlore libre ou du dioxyde de chlore sont souvent ajoutés du fait de leur effet désinfectant rémanent. Cependant, des doses élevées de ces désinfectants peuvent être toxiques et le respect des valeurs limites est essentiel. Les capteurs de désinfection Memosens CSS50E et CSS51E fournissent des mesures rapides et stables afin de garantir l'efficacité de la désinfection.
Filtration membranaire
La filtration membranaire est une étape primordiale dans le traitement de l'eau, que ce soit l'eau potable, l'eau de process (par exemple : pour la production de boissons non alcoolisées), la réutilisation de l'eau et le dessalement de l'eau de mer. Le défi des capteurs de désinfection dans cette application est d'offrir une mesure fiable même après de longues périodes sans présence de chlore. Les capteurs Memosens ne sont alors pas désactivés mais capables d'effectuer une mesure fiable dès la survenue de désinfectant. Le temps de réponse sera simplement plus long avant d'obtenir une valeur mesurée stable.
Contrôle à distance du dosage en désinfectant
Les fontaines et bassins doivent être exempts d'algues, de biofilms ou de tout environnement biologique indésirable. L'étape de désinfection permet de répondre à ces besoins mais les stations de désinfection sont souvent éloignées. Le contrôle à distance à l'aide de notre transmetteur Liquiline CM44x permet un accès sûr aux différents points de mesure depuis votre bureau ou votre appareil mobile.
De plus, la technologie Heartbeat aide à planifier la maintenance efficacement, les capteurs de désinfection Memosens pouvant avertir sur un changement nécessaire d'électrolyte.