>1000
Experten des globalen Service-Teams
an strategisch gewählten Orten weltweit gewährleisten eine aktive lokale Präsenz, um alle Serviceanforderungen zu erfüllen
State affrontando requisiti legali e qualitativi sempre più severi nel vostro settore? Dimostrare la conformità e soddisfare le richieste interne ed esterne può rapidamente trasformarsi in una grande sfida, specialmente quando il fornitore di tarature non ha familiarità con gli standard e i requisiti pertinenti. Come si ripristina la tranquillità mentale? Con le competenze di taratura di Endress+Hauser, potrete soddisfare facilmente queste richieste e molto altro.
Il nostro programma di gestione della taratura ci consente di fornire la massima qualità per ogni taratura che eseguiamo. Il programma include programmi di formazione per tecnici inerenti metrologia e taratura, un framework di accreditamento per la gestione della taratura ISO 17025, un sistema di gestione delle qualifiche e altro ancora. Il risultato finale: una competenza di taratura senza rivali, che valutiamo annualmente attraverso un programma di test di competenza che include audit interni e confronti interaziendali.
Con un numero crescente di accreditamenti ISO17025 che coprono sia laboratori fissi che mobili, la nostra capacità di fornire risultati di qualità è pienamente provata ed esternamente convalidata dalla pratica. Ciò significa che non dovrete più preoccuparvi della qualità della taratura, della tracciabilità, della conformità metrica standard o dell'imprecisione delle misure. Questo si traduce in un impianto più sicuro ed efficiente.
Approfittate di un partner che fornisce un sistema di gestione della taratura globale e offre i migliori servizi vicino a voi.
an strategisch gewählten Orten weltweit gewährleisten eine aktive lokale Präsenz, um alle Serviceanforderungen zu erfüllen
Inhouse gebaut – mit Fachkompetenz in der Durchflussmessung
mit technischen Mitarbeitern zu Ihrer Unterstützung