Esempi applicativi

Scoprite come soddisfiamo ogni vostra specifica esigenza

La disinfezione è uno dei passi principali nel trattamento dell'acqua per garantire la sicurezza dell'acqua potabile, dell'acqua di processo o dei reflui. Le nostre soluzioni si adattano perfettamente alla vostra applicazione e vi aiutano a rispettare gli standard e a raggiungere la conformità alle normative.

Il monitoraggio sicuro della disinfezione è essenziale per l'acqua potabile, le piscine e le acque di processo. I nostri sensori sono testati per prestazioni e affidabilità elevate a lungo termine in condizioni di lavoro critiche.

Piscine e centri termali

Le piscine devono fornire acqua pulita e sicura. A tale scopo, il dosaggio del cloro libero viene controllato misurando il cloro libero, il pH e il valore di redox. Le spa termali spesso usano il bromo libero come disinfettante a causa della salinità dell'acqua. Sta anche guadagnando popolarità in tutte le piscine poiché non forma composti odorosi quando è combinato con l'ammonio. Qui, il sensore di bromo libero Memosens CCS55D fornisce alta precisione, stabilità a lungo termine e informazioni accurate sull'efficienza della disinfezione.

Monitoraggio dell'acqua potabile

Gli impianti idrici sono creati per assicurare una fornitura affidabile di acqua potabile pulita al consumatore. La disinfezione gioca un ruolo importante qui. Quando l'acqua arriva a destinazione, vengono spesso aggiunti cloro libero o biossido di cloro per il loro effetto disinfettante duraturo. Tuttavia, alte dosi di questi disinfettanti possono essere tossiche e il rispetto dei valori limite è importante. I sensori di disinfezione Memosens forniscono misure veloci e stabili per ottenere una disinfezione sicura.

Filtrazione a membrana

La filtrazione a membrana è un passo importante nel trattamento dell'acqua, che si tratti di acqua potabile, acqua di processo per la produzione di softdrink, riutilizzo o desalinizzazione dell'acqua di mare. La sfida per i sensori di disinfezione in questa applicazione è una misura affidabile anche dopo lunghi periodi. I sensori di cloro Memosens non vengono disattivati in queste condizioni, ma iniziano a misurare immediatamente quando il cloro è presente. Hanno solo bisogno di un tempo di risposta un po' più lungo per diventare stabili.

Controllo remoto del dosaggio di disinfettante

Le fontane o i laghetti devono essere privi di alghe, biofilm o ambienti biologici indesiderati. La disinfezione aiuta a soddisfare questi requisiti, ma le stazioni di disinfezione sono spesso distanti. L'utilizzo di un controllo remoto con il nostro trasmettitore Liquiline CM44 consente un accesso sicuro a diversi punti di misura dalla propria scrivania o da un dispositivo mobile.

E la Heartbeat Technology aiuta a pianificare la manutenzione in modo efficiente, poiché i sensori di disinfezione Memosens possono prevedere che, ad esempio, è necessario un cambio di elettrolita.

Scopri maggiori dettagli

Vuole saperne di più sulla disinfezione?

Per essere richiamati da uno dei nostri esperti, è sufficiente compilare il modulo di contatto. Se preferite potete visitare il nostro portfolio prodotti.